Cambiar idioma :

En la jungla de términos técnicos de la tecnología lineal es fácil perderse. Por eso hemos resumido aquí todos los temas técnicos importantes relacionados con nuestra tecnología lineal. Desde las especificaciones de nuestros materiales hasta los conocimientos especializados de la práctica y la investigación. También le explicamos, por ejemplo, en qué consiste el efecto stick-slip o simplemente qué es un sistema lineal.
Si todavía tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con nuestro experto en técnica lineal Michael Hornung.
En nuestros libros blancos gratuitos, nuestros expertos en el campo de la tecnología lineal comparten con usted su experiencia práctica y los resultados de muchos años de investigación y desarrollo. Los libros blancos tratan diversos temas relacionados con la tecnología de los rodamientos lineales.
drylin® es un programa de cojinetes lineales deslizantes sin lubricación basado en el principio de deslizamiento en lugar de rodadura. Como superficies de deslizamiento se utilizan polímeros de alto rendimiento iglidur® optimizados tribológicamente. Los sistemas lineales drylin® funcionan en seco y no requieren mantenimiento. Las guías lineales están disponibles con carril o eje redondo. Además de la ausencia de mantenimiento y lubricación, se hace hincapié en la robustez y la insensibilidad a influencias como la suciedad, el agua, los productos químicos, el calor o los impactos.
Un sistema lineal es una construcción compleja que permite el movimiento de piezas de una máquina a lo largo de una trayectoria en el espacio. La función de una gran variedad de máquinas y sistemas se basa en estos movimientos, conocidos como traslación. Los sistemas lineales de muchos fabricantes están equipados con guías de recirculación de bolas o guías de rodillos, que permiten un desplazamiento preciso con baja fricción.
Los sistemas de guías lineales ofrecidos por igus® alcanzan valores igualmente buenos en términos de precisión y fricción, y se caracterizan además por no necesitar mantenimiento, estar exentos de lubricantes, ser silenciosos y fáciles de instalar.
El efecto stick-slip o efecto de deslizamiento adhesivo es el retroceso de cuerpos sólidos que se mueven unos contra otros. Este fenómeno se produce cuando se mueve un cuerpo cuyo rozamiento estático es significativamente mayor que el rozamiento por deslizamiento.
Más informaciónEn un rodamiento lineal híbrido, una combinación de casquillos de fricción y de rodillos trabaja conjuntamente: los rodillos integrados consiguen bajas fuerzas de accionamiento, mientras que el efecto deslizante de los casquillos de fricción protege contra las fuerzas laterales. Esta combinación permite la absorción de fuerzas abusivas:
1. reducción del coeficiente de fricción
2. reducción de la fuerza de accionamiento necesaria
3. funcionamiento del sistema sin restricción de la regla 2:1