Wiki de rodamientos de bolas: información técnica sobre los rodamientos de bolas

Nuestra wiki de rodamientos de bolas de un vistazo:

    Estructura de los rodamientos de bolas

    ¿Cuál es la estructura de un rodamiento de bolas?

    Anillo interior y exterior

    Jaula de bolas

    Bolas de los rodamientos de bolas:


    ¿Qué es un rodamiento de bolas?


    ¿Cuándo debo cambiar el rodamiento de bolas?

    • la holgura del rodamiento haya alcanzado un nivel inaceptable.
    • La jaula está desgastada y corre peligro de caerse. La
    • rotura de los anillos del rodamiento debido a fuerzas de impacto excesivas. Las
    • bandas de rodadura de los anillos del rodamiento están dañadas. El
    • rodamiento de bolas está atascado debido a suciedad.
    • Las bolas de vidrio están rotas.
    • Aparecen emisiones de ruido sin
    • precedentes. El rodamiento no tiene holgura debido a la acumulación de suciedad.
    Rodamiento de bolas metálico defectuoso

    Rodamientos de bolas de igus sin lubricación

    ¿Es realmente necesario lubricar los rodamientos de bolas?


    Rodamientos de bolas sometidos a pruebas en el laboratorio

    Laboratorio de pruebas interno para rodamientos de bolas de plástico


    ¿Cómo se montan los rodamientos de bolas?

    • Alta resistencia al desgaste debido a la forma sometida a alta presión
    • Distribución homogénea del material
    • Producción rentable que se traduce en precios económicos
    • Simplificación de la instalación de los rodamientos de bolas

    Recomendación de instalación para los rodamientos de bolas xiros®

    Recomendación de medición

    Medición de rodamientos de bolas: tolerancias y recomendación de medición


    ¿Qué juntas de rodamientos de bolas hay disponibles? ¿Rodamiento de bolas abierto o cerrado?

    Los rodamientos metálicos deben estar protegidos

    • Z = disco de cubierta de chapa por un lado con junta de separación
    • ZZ/2Z = como arriba, por ambos lados
    • RS = junta de goma rectificada por un lado
    • LB = como arriba
    • 2RS = como arriba, por ambos lados
    • LLU = como arriba, junta de goma sin contacto, desde ambos lados
    • EE = como arriba, con contacto desde ambos lados, rectificado
    • RZ = junta de caucho sin contacto, unilateral
    • LB = como arriba
    • 2RZ = como arriba, desde ambos lados
    • LLB = como arriba

    Rodamientos de bolas de plástico o cerámica: ¿abiertos o cerrados?

    Juntas para rodamientos de bolas xiros®
    1. Tipo abierto
    2. Disco de recubrimiento de una cara
    3. Junta laberíntica de doble cara

    ¿Cómo entran las bolas en el rodamiento? Los

    Cómo se introducen las bolas en el rodamiento igus®:

    Cómo se introducen las bolas en el rodamiento igus®: Parte 1
    Cómo se introducen las bolas en el rodamiento igus®: Parte 2

    Whitepaper gratuito

    Whitepaper sobre los rodamientos de bolas xiros®

    Características de los rodamientos de bolas en plástico de alto rendimiento

    Whitepaper sobre piezas especiales hechas a medida

    Sistema e integración funcional para rodamientos de bolas de polímero

    Whitepaper: 7 consejos para elegir los rodillos transportadores adecuados

    7 consejos para elegir los rodillos transportadores adecuados